This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:连接7系列 Xilinx FPGA

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031103/adc3441-interfacing-with-7-series-xilinx-fpga

器件型号:ADC3441

您好!

我的团队正在与 AD3441连接、我们构建了一个包含 Xilinx Artix-7 FPGA 的数字板。 我想知道是否有一些 IP 可以连接到 ADC3441 或类似的 ADC、这些 ADC 也支持 AXI-S 协议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arindam、

    如需申请 FPGA 的 TI 参考设计 IP、请访问以下链接:  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    在"Downloads"(下载)部分中、选择"Request"(请求)按钮并填写相应的问题。  

    此致、

    Amy