This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:ADS4229

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031407/ads4229-ads4229

器件型号:ADS4229

您好!

我使用 ADS4229 ADC 器件来感应1MHz 输入信号、并遵循与 ADS4229 EVM 相同的 VCM 和驱动方案。 但是、VCM 测量的是0V、而不是0.95V

我签入了 EVM、发现 EVM 中的电压也是0V、我感到很惊讶。

我们的所有电路板中的 CTRL 引脚都接地、我参考的 EVM 也是如此。 因此、不应设置全局关闭。 此外、在上述任何情况下、我都没有使用串行寄存器。 因此、也不应从寄存器位启用全局 PDN。

请告诉我可能是什么原因。

提前感谢、

Anindya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anindya、

    在 VCM 引脚上看到电压之前、必须存在时钟。

    此致、

    Jim