请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4229 您好!
我使用 ADS4229 ADC 器件来感应1MHz 输入信号、并遵循与 ADS4229 EVM 相同的 VCM 和驱动方案。 但是、VCM 测量的是0V、而不是0.95V
我签入了 EVM、发现 EVM 中的电压也是0V、我感到很惊讶。
我们的所有电路板中的 CTRL 引脚都接地、我参考的 EVM 也是如此。 因此、不应设置全局关闭。 此外、在上述任何情况下、我都没有使用串行寄存器。 因此、也不应从寄存器位启用全局 PDN。
请告诉我可能是什么原因。
提前感谢、
Anindya