This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:如何计算灌注指数?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031150/afe4400-how-to-calculate-perfusion-index

器件型号:AFE4400

大家好!!

您好!!

目前正在研究脉动式血氧计传感器,我得到了心率和 SPO2值,现在正在努力寻找灌注指数,我找到了一些资源,说要获得我们需要除以的 PI 值

(IRACValue /IRDCValue)*100,要获取 IRACValue (请参阅以下代码),我刚才从 DC 移除过滤器(dcwir-olddcwir)和 IRDCValue (IRDCValue)获取了值,并将该值应用于上述值

前面提到的公式,我们总是得到0,但有时我们接近 0.30,我们将我们的模块与另一个脉动式血氧计的 PI 值进行比较,它不匹配,即使它不接近该产品的值,

 我是否获取了正确的直流和交流值? 如果出错、请建议我如何解决、提前感谢。

此致、

Aravinth K

/* Note : olddcwir, dcwir, PI are declared globally as float. */

float dcremoval_ir(float IRRAW_data)
{
	float alpha=0.95;
	olddcwir = dcwir;
	dcwir = (float)(IRRAW_data + (alpha * dcwir));
	return (dcwir - olddcwir);
}

IRACValue=dcremoval_ir(IRRAW_Value);
PI=(float)((IRACValue/dcwir)*100);
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravinth、

    请参阅我之前建议的应用手册。 交流信号本质上将是 PPG 信号的峰峰值。