This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:基本功能;1. 在不断电的情况下启用/禁用 DAC 输出、2. 保存 DAC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030269/dac38rf82evm-basic-functionality-1-enable-disable-dac-output-without-powering-down-2-save-dac

器件型号:DAC38RF82EVM

提前感谢您的帮助。

我使用  DAC38RF82EVM 生成两个通道波形、并使用 TSW14J56EVM 对其进行控制。 如果可能、我希望能够在不关闭电路板电源的情况下禁用 DAC 输出。 (我在实验设置中使用此方法、通常需要在示波器或频谱分析仪上验证我的信号。) 我从 DAC 板的用户指南中看到、可以放置跳线 J2以启用或禁用 DAC 输出(P3、表2、行2)。 是否可以在电路板运行时更改此值、或者在某些其他模式下运行、并且仅在电路板关闭时进行更改。 更好的是、是否可以通过 SW 禁用和重新启用 DAC 输出?


再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多的探索、我似乎已经解决了这个问题。 如果我将 JP2 (我指的是上面的 JP2、而不是 J2、抱歉)悬空、我可以通过 DAC (A 或 B)通道控制上的 DAC38RF8x EVM GUI 设置 Tx 使能。 这是正确的方法吗? DAC38RFxx 数据表和评估板的用户指南都没有说明我如何配置此跳线。  

    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cal、

    基于软件的控制或基于硬件 GPIO 的控制的能力取决于用户和终端应用的要求。 由于有信号到达器件以触发 TXEnable、因此基于 GPIO 的控制速度更快。 基于软件需要额外的 SPI 写入时间。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、

    感谢您引导我向正确的方向前进。

    周末愉快!

    校准