This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:默认输出格式和线缆配置

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030662/adc3664-default-output-format-and-wire-configuration

器件型号:ADC3664

似乎默认输出格式为14位二进制补码、并绕过 DDC。 我无法很好地确定所用通道数的默认配置。 我正在尝试了解所需的应用是否可以在没有任何 SPI 配置的情况下工作。

默认输出格式、使用的通道数、FCLK、串行化等是什么?

最好在数据表中明确说明这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、ADC3664将按照以下配置进行编程(在启动时间结束时):

    2线制、14位、二进制补码、DDC 旁路、FCLK (0xFFC00、 为每个数据帧切换高电平/低电平)。 在2线制/旁路模式中、串行化速率为7x。 因此、如果使用125MHz 采样时钟、则 DCLKIN 频率为437.5MHz (SLVDS 为 DDR、因此实际上每线/信道875Mbps)。

    如果您不打算使用 SPI 接口、另一个需要考虑  的问题是使用 REFBUF 引脚来选择电压基准(内部或外部)和时钟输入(SE 或差分)。

    此致、

    Dan