This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:要修改哪个 EVM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046, ADS7049-Q1, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029331/ads7046-which-evm-to-modify

器件型号:ADS7046
主题中讨论的其他器件: ADS7049-Q1、 ADS7042

大家好、  

我的客户在其项目中使用 ADS7046。 由于此器件没有 EVM、是否可以修改其中一个 EVM 并将其配备到 ADC:  

 

https://www.ti.com/product/ADS7042?qgpn=ads7042#design-development

https://www.ti.com/product/ADS7056#design-development

如果是、则客户必须进行哪些修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    让我看看我是否能找到合适的替换器件或使用选项。 我知道同一系列中有多个器件与 P2P 兼容、但不确定我们是否可以将它们替换为 ADS7046。 我会尽快返回给您。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    您检查过 EVM 吗?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在研究这个问题,并应能在今天结束前提供答案!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    再次感谢您的耐心等待。  ADS7049-Q1或 ADS7042 EVM 等同一系列中的单端器件是 ADS7046等单端器件的理想选择:

    https://www.ti.com/tool/ADS7049-Q1EVM-PDK

    https://www.ti.com/tool/ADS7042EVM-PDK

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    谢谢。 您能否简要概述一下客户需要修改的内容? 我想用 ADS7046替代 ADS7042/9是不够的?

    谢谢、

    1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    除了采样率外、ADS7049和 ADS7042与 ADS7046完全相同、因此 ADS7046应该能够直接替换其他器件。 但是、例如、如果 ADS7046 (3Msps)替代 ADS7049 (2Msps)、我相信软件会将 ADS7046限制为2Msps。

    此致、

    Aaron Estrada