This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05:模拟输入带宽

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030646/amc3306m05-analog-input-bandwidth

器件型号:AMC3306M05

您好!

请告诉我 、数据表中未列出的 AMC3306M05的模拟输入带宽是多少? (对于相似的器件 AMC1306和 AMC1303、我可以在数据表中找到800kHz 的输入带宽)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le、

    AMC3306具有与 AMC1306相同的800kHz 输入带宽。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、谢谢!