This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3541:器件故障

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029402/tlc3541-part-failure

器件型号:TLC3541

我们在15%的电路板上都遇到了 TLC3541ID ADC 故障。 此设计的参数为:REF=5V、VDD =5.2V、FS 连接到 VDD、AIN 最大电压为5.3V。 测试工程师表示器件立即发生故障、无法从 SPI 接口检索到良好的数据。 他们提到、SDA 实际上在故障后镜像 SCLK。 我们注意到、在 VDD 达到稳定的5.2V 之前、CS 线路出现。 这会是个问题吗?

感谢您的任何输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您的 VDD、VREF 和 FS 连接高电平对于 TLC3541来说一切都很好。  当您说器件"立即发生故障"时、它们实际上是坏的(被放大、再也不工作)、或者您没有获得预期的数据输出?  如果您可以提供一个原理图来显示 ADC 周围的区域以及/CS、SCLK 和 SDO 的一些示波器捕获、那就太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复! 测试工程师将故障描述为意外的数据输出。 他们声称,他们甚至看到 SCLK 镜像到 SDO 上。 一旦遇到此故障、他们将无法使部件再次正常工作。 我问他们是否遇到过器件过热的情况、他们说这不是什么样子。 我添加了一些原理图图像。 我希望您能轻松阅读这些内容。 我没有看到附加它们的方法、因此我必须将它们插入到消息正文中。 第一个是 ADC、它是基准。 第二个是 ADC 的电源。 第三个 pic 是缓冲模拟信号。 第四张图片是电源电压和 CS 信号的示波器输出。 我可以要求他们提供更多的示波器数据。 他们是海外的、有其他优先事项、因此可能需要一些时间。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的参与!  基准电压和功率看起来不错。  一般来说、我们建议在 ADC 输入之前使用'RC'、但这不应是您看到问题的原因。  对于控制信号、我希望看到数据表第11页所述的器件上电初始化/复位例程。  你可以为我提供这些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答。 我收到了来自测试工程师的初始化数据。 对我来说是正确的。 你怎么看?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew、

    微控制器 SPI 接口应编程为 CPOL = 0 (串行时钟低电平无效)和 CPHA = 1 (数据在串行时钟的下降沿有效)。  我可以看到、CPOL = 1从初始化开始、然后在转换周期中继续。  似乎您正在获得一些转换结果(SDO 看起来不是模拟 SCLK)、但我无法判断转换结果是否与屏幕快照的分辨率正确、也不知道您的模拟输入电压是多少。  请将串行时钟设置为低电平无效、然后查看是否修复了所有剩余问题。