This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030217/ads1220-ads1220

器件型号:ADS1220

尊敬的 Sirs:

我使用的是 ADS1220和 Raspberry PI。 在测试转换之前、首先读取温度传感器读数、这是否是执行功能测试的好方法? 除了 TS = 1之外、还需要配置什么?  此测试是否需要 AVDD、AVSS、AIN0至 AIN3? 这些引脚能否保持未连接状态?

谢谢、致以诚挚的问候

Matthias

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您无需连接模拟输入(AIN0-AIN3)、但必须连接模拟电源(AVDD/AVSS)以及数字电源(DVDD/DGND)。  器件运行需要模拟和数字电源、否则将保持复位状态。

    作为功能测试、我首先尝试读取和写入寄存器。  很显然、您需要执行此操作来设置 TS 位以启用温度传感器。  您无需对寄存器进行任何其他更改、但需要发送 START/SYNC 命令以启动转换。  监控 DRDY 引脚是否存在从高电平到低电平的转换、因为此信号表示转换已完成、且结果已准备好从 ADS1220读取。

    我还应该提到的一点是、在与 ADS1220通信时、CS 必须在整个通信事务中保持低电平。  这通常需要使用 GPIO 引脚来控制 CS 引脚的状态。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢你的帮助。

    祝你一切顺利

    Matthias