This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:DAC8718电源会影响输出。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029225/dac8718-dac8718-power-source-influence-the-output

器件型号:DAC8718

您好的支持:

当 我的板使用 ITECH 作为电源时、 DAC8718可以输出-7.5 - 7.5V、但我更改为 通用 电源。 DAC8718输出0-15V

我的目标是  DAC8718 (双电源)可以输出-7.5-7.5 v 。原理图如下所示。   示 波器测量的公共功率正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量偏移 A 和偏移 B 引脚上的电压? 它听起来好像没有正确应用偏移。  

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据 DAC8718用户手册,DAC 偏移寄存器的默认值为 39322,但当使用不同的电源时    ,偏移引脚的测量值会有所不同。 然后、我在 DAC 启动时向偏移寄存器写入初始值、问题得到解决。

    但我发现另一个问题,就是示波器测量的 DAC 值是正弦波形,图片如下所示:

    我不知道为什么? DAC 工作模式是异步的、 校正引擎关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我发送一条常量值命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是继数据表中给出的上电复位排序之后的第二个电源:

    使用第二个电源时、可能无法正确执行一些初始化。 这里有一个类似的主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691710/dac8718-dac8718-power-supply-problem。 

    您能否比较两个电源的上电顺序?  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    "之后应应用 AVDD
    数字电源(IOVDD
    和 DVDD)和数字初始化引脚(LDAC、CLR、RST、CS 和 RSTSEL)。 AVSS CAN
    在 AVDD 或 AVDD 之后同时应用
    。 必须最后应用 REF-x 引脚
    "

      此序列不满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne

    现在、我修改了外设电路并满足 上电复位排序要求、如下所示。

    但正弦波(大约100k)也会退出,而偏移引脚通过示波器和 万用表测量的电压是正确的。

    测试点是 DAC8718 dacx (x 为0-7)、 我之前已经 断开任何与 dacx 引脚连接的电路。

    我使用 万用表来测量 dacx,值就是我们的费用。

    因此、为什么 DAC_X 输出值包含高频 干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在两个电源上都看到此振荡? 还是仅第二个通用电源? 我今天将更深入地探讨这一点。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    两个电源在两个注意事项。中都是令牌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您使用的寄存器设置吗?  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     只有 offsetA/B 寄存器在应用程序初始化时设置为38488、其他寄存器的值是默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该振荡可能来自偏移 A 和 B 输出上的100nF 电容器、或基准输入。 当您在偏移 A 和 B 处测量电压时、您是否在那里看到任何振荡? 模拟输出的容性负载稳定性看起来是500pF。 添加100nF 电容器可能会导致振荡。 您是否可以尝试删除这些内容、然后检查 DAC 输出?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:听从您的建议,我移除 100nF 电容器、问题 得到解决。 非常感谢!