This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:申请 ADS42LB69设计审查

Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030001/ads42lb69-request-for-ads42lb69-design-review

器件型号:ADS42LB69

您好!

我正在 电路板中使用 ADS42LB69。 输入功率范围7dBm、50欧姆阻抗

请查看设计并告知是否有任何更改、如有更改、请访问 required.e2e.ti.com/.../ADS42LB69-_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的不平衡变压器是 WBC1-1TLB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    我们很乐意提供帮助。 您是否只是要求查看模拟输入接口? 或者您是否有其他更具体的事情需要我们进行检查?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请检查输入部分和 ADC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我可以将 ADC 输出引脚连接到2.5V 或3.3V 的 FPGA 组吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 HP 组的 FPGA (1.8V)。 我能否将控制和 ADC 输出连接到此组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    输入部分和 ADC 电路看起来正常。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    因为这是一个 LVDS 接口、所以这应该是可以的。 需要检查数字输出上的 VOH 和 VOL 电平数据表、以建立正确的接口。 请参阅数据表的第14页。

    此致、

    Rob