This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:平衡-非平衡变压器阻抗比

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030571/adc12dj3200-balun-impedance-ratio

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

ADC12DJ3200 数据表第8.2章中使用平衡-非平衡变压器的典型应用说明需要类型1:2、典型应用为 tcm2-43x。 参考设计 hsp001-ADC12dj3200evm 原理图时钟 引脚不平衡变压器使用 阻抗 比为1的 TC1-1-43x-2+。 我想知道为什么不使用相同比率的平衡-非平衡变压器、平衡-非平衡变压器的选择基础是什么? 您能给我这方面的指导吗? 提前感谢您。  

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我对这种混乱表示歉意。 通常、您不需要使用1:2阻抗比平衡-非平衡变压器或变压器、您始终可以重新匹配适当的阻抗。 当然、您选择使用 tcm2-43x 的平衡-非平衡变压器 会更合适、并且工作正常。

    此致、

    Rob