This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:交流激励频率和采样率 SPS

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1248, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029521/ads1261-ac-excitation-frequency-and-sample-rate-sps

器件型号:ADS1261

尊敬的支持团队

我们将 使用 ADS1261实现交流激励以进行全 桥传感器测量、并在开发过程中解决了一些问题

在数据表9.4.3中、交流激励模式会改变标称数据速率、 我想知道通过配置交流激励更改的数据速率是否与我采样的数据速率相同、采样率与交流激励频率之间的关系是什么?

2. 当我将数据速率设置为40KSPS 时、频率为2.5KHz。 我想知道交流激励频率是否可以继续增加(我使用内部时钟)。 我的设计目标是交流频率:5Khz /电压6V,采样率> 10k SPS

3.我注意到,当我的配置数据速率高于7200SPS 时,我只能使用数字滤波器5。 我收集的数据不稳定。 我想知道可以使用哪些方法来提高硬件和软件配置的稳定性。

4.在硬件上、上拉->延迟->下拉->收集数据。 此延迟时间是否与我收集的数据的大小有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我想我有点困惑、您说的"交流激励频率"是什么意思? 没有向电桥施加交流信号、ADS1248的 GPIO 用于控制交换电桥极性的外部开关。 在某种意义上、我猜这就像是对电桥应用方波、但在实际意义上、没有真正的"交流激励频率"应用于电桥、因为交流激励通常指的是正弦波。

    ADC 数据表的第9.4.2节(斩波模式)介绍了交流激励模式下首次转换的延迟。 如数据表所述:"请参阅表8、新的数据速率等于1/延迟值、第一个转换延迟为2×延迟值"、因此、如果您查看表8并选择了1200SPS 的数据速率和 sinc 3滤波器、 您将看到正常的首次转换延迟为2.925ms。 在交流激励模式下、该值加倍、即5.85ms。 因此、如果您使用的是1200SPS 交流激励模式和 SINC 3滤波器、则第一次转换将在5.85ms 内可用(假设没有施加额外的延迟)。 这大约等于170SPS。 由于第9.4.2节中所述的器件运行、同一通道上的第二个和后续转换数据将以表8中给出的值提供。

    鉴于此信息、您对40KSPS 数据速率的评论是有道理的:根据表8、第一个转换延迟为0.179ms。 对于交流激励模式,这是2*0.179或0.358ms。 这相当于~2.8kSPS。 因此、ADC 按其应有的方式工作、实际上、这是 ADC 在交流激励模式下工作的最快速度。 增加数据速率也会增加噪声、尤其是在40kSPS 时。

    对于大于7.2kSPS 的数据速率,默认情况下数据通过 sinc 5过滤器。 如图60所示。 如前所述、更快地运行 ADC 也会增加噪声、因为 ADC 过采样更少。 这可能是您看到的不稳定性、是采样速度非常快的直接结果。

    我不确定该描述的顺序是什么、请您澄清一下吗?

    [引用 userid="495686 " URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029521/ads1261-ac-excitation-frequency-and-sample-rate-sps 上拉电阻->下拉电阻->收集数据[/quot]

    ADS1261EVM 具有内置的交流激励功能、您是否尝试评估 EVM 以更好地了解交流激励功能的工作原理?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的快速回复。  

    我不完全了解如何控制 ads1261交流电桥极性的外部开关的变化率以及我可以为我的设计实现的此开关速率的最大值。

    上拉->延迟->下拉->收集数据。 我要表达的是 ADS 数据转换引脚的 ADC、即高电平和低电平启动之间的延迟时间。

    非常感谢

    此致

    吴景奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    ADC 数据表中的图7显示了交流激励时序。 此图显示了交流激励周期由 t (ACX)给出、即2*tSTDR (最小值)。 tSTDR 的时间如表8所示、仅为 ADC 数据速率。 因此、您可以看到交流激励周期与您选择的数据速率相关联。

    您也可以查看此文档以了解有关交流激励模式的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa290a/sbaa290a.pdf

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan

    感谢您的反馈

    根据表、最大交流激励周期为2.5Khz、相关 SPS 为40K SPS。 这将导致全冰箱输出采集时产生噪音。  我对该设计的初始目标-使用 ADA1261似乎很难实现5kHz/10K SPS。

     对于具有高速和高精度数据采集功能的 ADS1261中的全桥重量传感器、您建议使用哪种交流激励周期和 SPS?

    非常感谢!

    吴景奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您的应用的目标噪声性能是多少?

    您可以观看我们的 ADC 噪声系列视频、以帮助了解如何为您的系统设置噪声目标: https://training.ti.com/adc-noise?context=1139747-1140267-1128375-1140017

    布莱恩