This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:ADS125H01

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029486/ads125h01-ads125h01

器件型号:ADS125H01

ADS125H01主状态(STATUS0)寄存器(地址= 01h)[复位= 01h],显示存在一个基准电压警报(该寄存器的第3位)、当基准电压降至低于0.4V (典型值)时、该位被置位。 警报在每个新的转换周期(自动设定)更新。 但是、选择的电压基准为2.5V、示波器显示引脚1的电压实际上为2.5V、引脚32接地良好。

数据寄存器从 RREG 命令读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 基准芯片被选为 ADR4525ARZ、超低噪声、高精度5V 至2.5V 电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziheng、

    您在 REF 寄存器中选择了哪个基准设置? 有可能选择其它一组外部基准输入。

    您还可以共享系统原理图吗?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论我如何设置基准寄存器(05h 或0AH)、STATUS0寄存器始终为05h。 ADC 的原理图如下所示。 ADR4525ARZ 是输出电压为2.5V 的 REF 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziheng、

    您有逻辑分析仪吗? 您能否在 RREG 命令期间探测 SCLK、CS1、CS2、DOUT 和 DIN、以便我们可以看到发送到 ADC 的内容以及 ADC 发回的内容? 说实话、我看不到您发送的数据寄存器屏幕截图与回读 STATUS0字节有什么关系。

    您还可以尝试向 ADC 施加输入并查看输出代码、以查看 ADC 是否正确识别 VREF 电压。 在 G = 1的情况下尝试1V 输入、并查看输出代码是什么。 请仅以十六进制提供输出代码、不要尝试以任何方式解析或操纵输出代码。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziheng、

    我还注意到您的系统具有单独的接地网名称(AGND 和 DGND)。 这通常意味着存在单独或分离的接地平面、我们不建议这样做。 最佳做法是为模拟和数字接地都提供一个实心接地层、假设您的系统尚未实现这一点

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储所有寄存器值的 dataRegisters。STATUS0是 dataRegisters 数组的第二个成员。

    当增益从0.125选择为1时、我尝试了0V、1V 和高达2.5V。 但是、无论 ADC 的输入电压如何变化、ADC 的输出代码始终为 FF 12 00 AA FF FF FF FF 24或 FF 12 00 AA 00 00 2B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个四层 PCB、接地板分为模拟接地平面和数字接地 平面(AGND 和 DGND)。 AGND 和 DGND 通过一个0欧姆电阻器进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziheng、

    您有逻辑分析仪吗? 正如我在上一篇文章中所说、我们需要查看 ADC 和 MCU 之间的通信、以便更好地了解这里发生的情况。 可能存在时序问题、或者命令可能无法正确发出。

    布莱恩