This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7884:能否帮助我确认 ADS7884的 ESD 信息?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7884

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030354/ads7884-could-you-help-me-confirm-the-esd-information-of-ads7884

器件型号:ADS7884

可以帮助我确认 ADS7884的 ESD 信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7884器件不在数据表中包含特定的 ESD 信息。  该系列中的类似器件通过了测试、结果达到了以下水平。  请确保包含外部保护、以保护器件免受超过这些电平的瞬态影响。

    HBM: 2.5kV

    CDM: 750V

    MM: 150V