This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:与 AFE5808A 引脚兼容

Guru**** 2944030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028166/afe5809-pin-compatibility-with-afe5808a

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: AFE5808A

我们希望在现有设计中使用 AFE5809来替代 AFE5808A。 AFE5809具有5808A 不具有 的一个功能是数字 I/Q 演示。 如果我们不打算使用该块、关联的引脚能否保持悬空? 将保持悬空的数字 I/Q 演示引脚为:SPI_DIG_EN (具有内部上拉电阻)、TX_SYNC_IN、LDO_EN (可能没有内部下拉电阻)、LDO_SETV、DVDD_LDO1和 DVDD_LDO2。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI_DIG_EN 可保持悬空。 对于其他引脚(TX_SYNC_IN、LDO_EN、LDO_SETV、DVDD_LDO1和 DVDD_LDO2)、我们建议短接至 DVSS、而不是将其悬空。

    此致、

    Kalyan