This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:未使用转换器和 ELDAC 引脚连接

Guru**** 2894740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030399/amc7823-convert-and-eldac-pin-unused-connection

器件型号:AMC7823

大家好、

客户系统中不使用 CONVERT 和 ELDAC 引脚,目前他们只在“ELDAC”引脚上添加了低拉电阻器,“CONVERT”引脚悬空,是否有任何问题? 或者,我们是否还需要为“转换”引脚添加拉低电阻器? 谢谢你。

此致、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些引脚是数字输入、如果未使用的话、我建议在这些线路上有一个下拉电阻。 通常、所有 CMOS 输入都不应悬空。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回复~~

    此致、

    Mike