This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:崩溃

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030133/ads124s08-crashing

器件型号:ADS124S08

你(们)好 Bob

我们仍在开发具有多种传感器(TC、RTD 等)输入和基于 ADS124S08和 PIC32MX 的4至20mA 输出的发送器。

尽管我们输入了您建议的改进、但我们仍然遇到来自 ADS 的卡什问题。

基本上、它在实验室环境中工作良好。

n´t、当我们将器件提交到接触器开关产生的噪声(5s 周期和50%占空比)时、我们观察到一段时间后 ADS124S08停止正常工作、即使软件重启也无法恢复正常工作。 刚刚经过电源回收后、ADS124S08恢复正常运行。

在随附的文件中、您将找到原理图和软件代码(C)。 这次我们在图中输入电源。

希望您能帮助我们解决这个问题。

此致

Joao Luiz Froehlich
开发工程师
e2e.ti.com/.../TH300V4.pdfe2e.ti.com/.../5554.AD_5F00_DS.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    我认为代码没有任何问题。  EMI 可能是一个相关的问题、因为它可以通过几种方式进入 PCB。  一个是通过电源、另一个是连接到模拟输入的外部接线。  您的原理图中有很多内容、因此我很难准确预测发生的情况、但通常情况下、当 ADC 停止工作时、会发生过载情况、超过 ADS124S08的绝对最大额定值。  这通常是输入电压超过电源电压300mV 以上且通过输入引脚的电流超过10mA 的情况。  务必注意 、无论测量的输入是什么、任何超过绝对最大额定值的输入都会影响器件运行。

    不良的 PCB 布线、由于接地和电源路径中的布线较窄而产生较大的电感会使问题变得更糟。  最后、您需要确定接触器的 EMI 如何影响您的系统。  确定 EMI 是如何导致 ADS124S08停止工作的原因后、您可以找到解决瞬态问题的解决方案。

    此致、

    Bob B