This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:正常模式下的功耗

Guru**** 2522790 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030167/afe4950-power-consumption-under-normal-mode

器件型号:AFE4950

大家好、

我的客户想知道  作为正常模式运行时的功耗。

他们已经检查了数据表(电流消耗部分)中的表格

它们还可以自行测量、下面是它们获得的数据:

TX:225.7uA Rx 42.3uA  IO:0.11uA  PPG 仅启用

TX:0.1uA Rx 212.5uA  IO:0.14uA 仅 ECG 启用

请帮助您进行评论、谢谢!

 

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、

    有关仅 PPG 模式下 PRF 的平均电流消耗、请参阅图6-12;有关 ECG 模式下 PRF 的平均电流、请参阅图6-40。

    根据 客户的 AFE 配置设置、电流消耗会进行调节。

    如有任何疑问、 请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 、因为器件 AFE4950在选择性披露下共享。