This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300器件和 AFE4300评估板的电流消耗

Guru**** 2552640 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029722/afe4300evm-pdk-current-consumption-afe4300-device-and-afe4300-eval-board

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

AFE4300器件和 AFE4300评估板的电流消耗是多少?

我们可以通过端子 IOut2和 Iout3注入多少电流?

Vsense2和 Vsense3处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    有关器件在各种模式下的电流消耗、请查看数据表第6.7节。

    第7.3.2.1节介绍了 IOUT 端子中注入的典型电流以及 Vsense 端子上的最大电压摆幅。