This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:J2的/CS 引脚不输出。

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8801, DAC8811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027902/dac8811evm-pdk-the-cs-pin-of-j2-not-output

器件型号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DXPDAC8801DAC8811EVM

大家好、

J2的/CS 引脚始终为低电平输出。
相反、我将看到 FSX 引脚输出、如输出/CE 引脚。
这是否是配置问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查 CS 跳线选择是否设置正确。  

    可以使用跳线 W2通过3种方式设置器件的 CS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我会直接检查 J2。
    我认为跳线的 W2与它无关。
    它是 MMB0中的错误吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不太了解 MMB0板。 将与我们的内部团队联系、并与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    这是怎么回事?
    我将等待您的回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    再给我一天时间、 我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    DXP 软件默认为“帧同步”。 MMB0的帧同步输出连接到 DAC88811的 SYNC 输入。 通过 SDI 更新 DAC 锁存器时、DAC 输出变为相应的电平。 确保 W2上的分流跳线覆盖引脚2-3 (默认为1-2)以使用此功能。

    因此、默认情况下、连接器 J2引脚1的/CS 为低电平。 如果您在 DAC8801侧探测/CS 引脚、则可以正确看到波形。

    希望这能澄清问题。 MMB0中没有错误。 如果您希望通过提供外部/CS 信号来更改 GUI 中的帧同步选项、则可以更改该选项。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。
    这是否意味着来自 FSX 的/CS 信号?

    您好像使用的是 DAC8811EVM 用户指南中的 W2 1-2。


    这是错误吗?

    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、/CS 信号来自 FSX、默认情况下在 EVM 软件中启用该信号。 跳线应位于2-3位置(我认为默认情况下 EVM 出厂时具有1-2位置)。

    此致、

    AK