This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:评估板的配置、尤其是 JESD PLL 模式的文档不匹配

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028327/ads54j66evm-configuration-of-the-eval-board-and-in-special-the-documentation-mismatch-for-jesd-pll-mode

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66ADS54J69LMK04828

女士们、先生们、

如果是 ADS54J66、则最新数据表中不匹配。

在数据表 ads54J69 2015年11月第68页中、我看到:

看起来 JESD PLL 模式在位0上... 或1:0... 这可能是图140中的错误。

因此、数据表中存在不一致之处。 我将联系 TI 并让他们解决这个问题。

此外、TI 的配置示例"ADS54J66_BYPASS_4421.cfg"还声明:

LMK04828
0x10F 0x66
ADS54Jxx_analog  
0x0000 0x81
0x8053 0x80 //除以2
ADS54Jxx_digital  
0x6800f7 0x01 //数字顶部复位
0x680042 0x00 //奈奎斯特区域选择第一个奈奎斯特= 0
0x68004E 0x80 //第二奈奎斯特有效性
0x680000 0x01 //重置数字页6800h
0x680000 0x00 //清除复位
0x614100 0x08 //旁路模式
0x6A0016 0x02 // JESD PLL 模式40x
0x690000 0x80 //设置 CTRL K、JESD 模式 EN
0x690006 0x0F //将 K 设置为16
LMK04828
0x10F 0x06

// LMFS = 4421模式 10Gbps

现在、它开始变得令人困惑。 位0为"0"、因此我希望使用"20x 模式"、但配置文件显示"JESD PLL 模式40x"。 但是、数据已交付、似乎可以正常工作。

附件也是我的配置文件。 您能否检查此配置是否没有不一致/矛盾、这将阻止我们评估此芯片在我们大量 application.e2e.ti.com/.../MG84_5F00_LMK04828_5F00_216MHz525_5F00_3MHz383_5F00_866MHz101_5F00_3MHz8383_5F00_ADS54J66_5F00_433MSaps050_5F00_LMFS_5F00_4421_5F00_config.cfg 上的噪声

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran、

    你是对的。 这是数据表中的一个拼写错误、将在下一版数据表中更正。 关于配置文件、如果您使用的不是抽取(旁路模式)、则需要根据数据表的表13将页6900地址0x01更改为0x00、以实现20倍的 JESD 模式。

    为什么要禁用交错校正引擎和直流偏移校正引擎? 通常情况下、用户将启用这两个功能(页6100地址0x18和0x68设置为0x00)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim S.

    非常感谢您的回答。 然而、您的建议让我感到困惑:

    事关:"...根据数据表的表13 ..."

    我在数据表中看到表13的以下内容:

    事关:"...页6900地址0x01到数据值0x00..."

    这是非常奇怪的、因为数据表规定:

    将该寄存器设置为0x00根本没有意义。 数据表未说明如果将"JESD 模式"位设置为"00"... 它指出"未使用"

    您能澄清一下吗?

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个信息。 关于:"为什么要禁用交错校正引擎和直流偏移校正引擎?" 两个校正引擎对我们都不有用... 我们看到更多的跳跃和不连续性、没有物理原因... 例如,由更正引起的.... 因此、对于我们来说不够精确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goren、

    我不确定这些位设置为0x00会发生什么情况。 我将与设计团队进行核实。 只需为您的应用将这些位设置为0x01即可。 您为何对此感到担忧?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jello Jim、

    "...您为什么担心这一点?..." 因为您告诉我要做它("... 您需要将页6900地址0x01更改为数据值0x00...") 与 TI 数据表中的信息相矛盾的方式。

    此致

    Goran Marinkovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran、

    我的差。 对于20x 模式、您需要向页6900地址0x01写入数据值0x01。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    非常感谢您的更正。 因此、我将配置以下内容:

    0x690001 0x01

    现在、问题仍然是、应该向地址0x16的0x6A00页上的寄存器写入什么内容。

    TI 在其示例设计中提供的结果是否正确?:

    0x6A0016 0x02

    您写道:"您是正确的。 这是数据表中的一个拼写错误、将在下一版数据表中更正。" 由于您没有更正我的配置文件的这一部分、并且您没有说明有关 TI 示例代码的任何内容、我可以假设这部分内容是正确的吗? 我是否必须为"JESD PLL 模式"写入0x02才能达到40倍(以便与数据表中的表13保持一致)?

    请将更正后的数据表发送给我、或者在我可以从 TI 网页下载时告知我。

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran、

    对于 JESD PLL 模式40x、页0x6A00的地址0x16应设置为0x02。 这将在下一版数据表中进行更正、我预计该数据表将在2-4周内在线发布。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim、

    现在、我将尝试此新设置、如果一切正常、请将您的答案标记为解决方案。

    谢谢

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们这是否可行。