This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029285/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我将使用 ADS1298RECGFE-PDK 和 TI 的 ADS1298XECGFE-PDK-SW 软件实用程序以及 Fluke ProSim 8病人模拟器测试 ADS1298的 RLD 功能。 仿真器具有在不同强度水平向 ECG 信号添加50Hz 伪影(噪声)的功能。  

在测试过程中、观察到以下情况:

情况1:当仿真器未添加伪迹、但电源线有意放置在引线附近以便耦合电源噪声时、ADS1298的 RLD 功能将按预期工作、从而将50Hz 噪声电平保持在-96dbFS。

案例2:使用与案例1相同的 RLD 配置、从仿真器添加伪影时、RLD 不会降低50Hz 噪声。 在使用 RLD 测量选项测量 RLD 信号时、可以观察到 RLD 信号在50Hz 下具有-50dbFS 幅度。 但是、尽管如此、ECG 通道在-58dbfs 下包含50Hz 伪影。

与实际患者相比、RLD 在连接到 Fluke ProSim 8仿真器时的行为方式是否有差异? 如果您可以提供有关正在发生的情况的见解、或者如果其他任何人遇到类似问题、则最好分享任何帮助。  

为简单起见、目前正在使用以下设置:

  • 通道4至通道8断电
  • CH1用于 RLD 测量
  • CH2和 CH3用于捕获肢体导联和增强肢体导联
  • LA、RA、LL 用于导出 RLD 信号

附加寄存器映射配置

案例2中 CH2和 CH3信号的 FFT

 

案例2中 CH1信号的 FFT (RLD 测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judson:

    感谢您发帖。 我们将进行审核并返回给您。  

    谢谢

    -TC