This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADC 输出数据削波

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029657/ads1292r-adc-output-data-clipping

器件型号:ADS1292R

您好!

我使用 ADS1292R 设计了 ECG 电路、并使用信号发生器测试了 ADC 输出数据。

我使用信号发生器输入1Hz 的正弦信号、并将电压电平从0.5V 更改为2.5V。

在这种情况下、正信号被削波。 ADC 输出数据如下图所示。

寄存器设置值如下。

CONFIG1 0x01h
CONFIG2 0xA0
LOFF 0x10
CH1SET 0x80
CH2SET 0x10
RLD_SENS 0x00
LOFF_SENS 0x00
LOFF_STAT 0x00
RESP1 0x02
RESP2 0x03
GPIO 0x00

如何调试这种情况? 我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Seungpyo、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    我认为您展示的 ADC 输出波形有两个问题。 一个是数据削波、另一个是数据捕捉毛刺脉冲。 您可以使用内部生成的测试信号块来验证整个信号链、包括数据采集。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.2.2节。

    数据削波问题很可能是由输入信号的共模电压不正确引起的。 数据表的第8.3.4.1节介绍了基于 AVDD、AVSS 和 PGA 增益设置的器件可用输入共模范围。

    谢谢

    -TC