This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:ECG 应用中 AFE4900的高频噪声

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029727/afe4900-high-frequency-noise-of-afe4900-in-ecg-application

器件型号:AFE4900

大家好、

有一个与 AFE4900相关的问题。 当测试 AFE4900以进行 ECG 信号同步采样时、在特定采样频率范围内会发生恒定干扰。

下面显示了采样频率和噪声源以及测试 FFT 曲线。

  

那么、这种现象以前发生过吗? 并且可以对噪声进行补偿或优化吗?

如果可以提供任何相关或有用的材料、请让我注意。

谢谢、

Rebecca。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?