This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:有关布局的问题

Guru**** 2969970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029650/ads8681-question-about-layout

器件型号:ADS8681

我想知道如何在一个电路板上使用8个 ADC 连接 ADC 的 AGND 和 DGND。 数据表中的布局示例显示了两个平面(用虚线环绕)、我假设它们是 AGND 平面和 DGND 平面、它们在 ADC 的底部连接。 但是、当使用8个 ADC 时、如果两个平面之间的连接对于每个 ADC 或都是很重要的、那么如何连接这两个平面
只有一次? 从以前使用 ADC (ADS8681以外的其他项目)的项目中、我知道这两个平面应仅在一个点连接在一起、而不是在几个点连接在一起。 对于电路板上的多个 ADC、应该使用哪种正确的方法来连接平面? 或者、我是否完全错误、只应使用一个 GND 层、并且应按照布局示例中的建议进行连接?

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Densau、

    数据表中的布局示例使用 了数据表中强烈建议使用的实心接地层。 布局示例中用虚线括起来的两个方框用于突出显示模拟和数字电路。 在这种情况下、使用单点连接拆分接地并不容易、电流必须流经更长的路径才能返回。 此外、接地分离不当可能会导致 EMC 测试结果更差。 建议使用实心接地层。

    此致、

    戴尔