This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:DAC5311-Q1:

Guru**** 2552540 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311-Q1, DAC5311, DAC088S085, TLV5632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028998/dac5311-q1-dac5311-q1

器件型号:DAC5311-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC5311DAC088S085TLV5632

尊敬的 TI 设计支持:  

我正在搜索 DAC 以生成0V-1.5V 范围内的多个电压电平。 我遇到了 TI 提供的 DAC。 例如、DAC5311-Q1可以是我可能使用的转换器。 该转换器显然具有 SPI 接口。  如果我使用此转换器、我们能否获取 SPI 的 FPGA 代码(VHDL)、然后将其下载。 我是说一些通过 SPI 与 DAC 交互的基本代码。  

您的客户是否使用了任何示例代码? 您能否告诉我、是否有 DAC 可以更好地适合我、接口可能更容易?   

提前感谢您

Olonbayar  

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    我们没有任何用于 SPI 的 VHDL 示例代码。 我认为您可以在线搜索示例、以使用 VHDL 创建 SPI 控制器。 我们可以帮助您确定  写入 DAC 所需的指令。  

    我们还有其他具有 I2C 接口的器件、如果这样做更方便的话。

    最简单的接口是并行 接口、您可以使用 GPIO 电压直接控制每个数据位。   下面是我们拥有的并行接口 DAC 的链接: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p1918=Parallel&p116=Buffered%20Voltage&p84=8;16。 它们在8至16位之间变化。 您选择的 DAC5311是8位 DAC。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢您的回复。 它非常有用。 DAC5311有一个输出。 是否有包含四个这样的 DAC5311的 DAC、因为我需要同时获得四个甚至更多不同的电压? 您建议我使用四路变体、具有 GPIO 输出的更简单 DAC。 如果有这样的四通道 DAC5311或类似的 DAC5311、那将会很棒。  

    谢谢  

    Olonbayar  

       

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    是的、我们有与 DAC5311类似的具有多个输出的 DAC。 为什么 选择 DAC5311? 您在寻找什么规格? SPI 和8位? 我们有8位、SPI 和4个或更多通道: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p84=8;8&p1345=4;96&p1918=SPI&p116=Buffered%20Voltage

    如果您提供了有关所需内容的更多详细信息、我们可以进一步缩小 搜索范围。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    谢谢。 非常有帮助。  

    我想使用您提供的链接中列出的 DAC088S085CIMT。 我的规格如下所示。  

    DAC 应提供0-1V 范围内的电压、步长为64、256甚至可以为1024。 因此分辨率可以是8或更高。 它还需要8个不同的输出、并且它们应该同时和单独设置。 它可以具有 SPI 接口、也可以使用 GPIO。 如果您能向我推荐一些其他 DAC、我会更适合我、那就太棒了。     

    谢谢  

    Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    DAC088S085是一个不错的选择。 我要提到的是、TLV5632是另一个具有内部基准的选项。  TLV5632具有1V 或2V 内部基准 选项或外部基准选项。 1V 内部基准将是0-1V 范围的理想选择。 您将得到8位的完全使用(256步)。  

     看起来 DAC088S085 的精度规格稍好一些、但您需要在外部应用1V 基准电压。  

    最棒的

    Katlynne Jones