This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:通过 SPI 与 DSP F28335进行通信

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029394/ads1256-communication-via-spi-with-dsp-f28335

器件型号:ADS1256

您好:

这是我最后一个问题的后续帖子。 由于我的上一篇文章被标记为"TI Thinked Resolved"、我认为最好是开始新的主题。   

我使用 DSP F28335通过 SPI 接口控制 ADS1256。 现在、ADC 能够接收单字节命令并响应 RREG 命令。 不过,我还有其他一些问题。  

 

首先、ADC 无法响应 WREG 命令。 如以下波形所示、我尝试发送 WREG 命令。 因为我使用的是仅支持16位宽度数据的 DSP F28335。 命令字节被放置在较高的两个字节上。  

5000 //从地址0x00写入

0300 //写入四个字节

0400 //地址0x00写入04

0800 //地址0x01写入08

0000 //地址0x02写入00

D000 //地址0x03写入 D0、7500SPS

但是、WREG 命令未成功。 执行 WREG 命令后、数据就绪周期仍在33us 左右(1/30K)。 此外、当我读取寄存器0x00时、它返回"81"、如果 WREG 成功、则应为"85"、   

黄色-- CS,蓝色-- SCLK,紫色-- MOSI,绿色--数据就绪

 

下图显示了上图的详细信息。

 

 

其次、在我发送 SDATAC 命令后、数据就绪仍然在33us (30K SPS)周期内是否正常?

第三、当我读取寄存器0x00时、它一直返回 DD81、因为我使用的是仅支持16位宽度数据的 DSP F28335、返回的值显示在低两个字节上、这是正常的。 但是、当我读取寄存器0x03时、返回的值在以下值之间跳转到:

DC07

DD87

DC07

DC2F

我将 RREG 命令作为发出

1300 //读取寄存器0x03

0000 //读取1个字节

EEee //通过发送虚拟字节来检索数据

这是波形。

 

最后、当我执行单通道读取时。 返回的值在0、1024和65535之间跳过。  

 

期待您的帮助。  

谢谢

乍得