您好:
这是我最后一个问题的后续帖子。 由于我的上一篇文章被标记为"TI Thinked Resolved"、我认为最好是开始新的主题。
我使用 DSP F28335通过 SPI 接口控制 ADS1256。 现在、ADC 能够接收单字节命令并响应 RREG 命令。 不过,我还有其他一些问题。
首先、ADC 无法响应 WREG 命令。 如以下波形所示、我尝试发送 WREG 命令。 因为我使用的是仅支持16位宽度数据的 DSP F28335。 命令字节被放置在较高的两个字节上。
5000 //从地址0x00写入
0300 //写入四个字节
0400 //地址0x00写入04
0800 //地址0x01写入08
0000 //地址0x02写入00
D000 //地址0x03写入 D0、7500SPS
但是、WREG 命令未成功。 执行 WREG 命令后、数据就绪周期仍在33us 左右(1/30K)。 此外、当我读取寄存器0x00时、它返回"81"、如果 WREG 成功、则应为"85"、
黄色-- CS,蓝色-- SCLK,紫色-- MOSI,绿色--数据就绪

下图显示了上图的详细信息。


其次、在我发送 SDATAC 命令后、数据就绪仍然在33us (30K SPS)周期内是否正常?
第三、当我读取寄存器0x00时、它一直返回 DD81、因为我使用的是仅支持16位宽度数据的 DSP F28335、返回的值显示在低两个字节上、这是正常的。 但是、当我读取寄存器0x03时、返回的值在以下值之间跳转到:
DC07
DD87
DC07
DC2F
我将 RREG 命令作为发出
1300 //读取寄存器0x03
0000 //读取1个字节
EEee //通过发送虚拟字节来检索数据
这是波形。

最后、当我执行单通道读取时。 返回的值在0、1024和65535之间跳过。
期待您的帮助。
谢谢
乍得