This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:未使用的 IOUTxP/N 引脚的 GND 连接

Guru**** 2846140 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029528/dac3482-gnd-connection-of-unused-ioutxp-n-pins

器件型号:DAC3482

您好!

我的客户只使用 DAC3482的 IOUTIP/N 引脚、而不使用 IOUTQP/N 引脚。

如果未使用的 IOUTQP/N 引脚未连接到 GND、DAC3482的运行是否存在任何问题?

将未使用的 IOUTQP/N 引脚接地与不连接它们之间的预期区别是什么?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    未使用的 DAC 输出引脚必须接地。 DAC 的灌电流输出架构始终不能悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsia、

    感谢你的帮助。

    客户错过了未使用的 IOUTQP/N 引脚的 GND 连接并将其悬空。

    因此、他们想知道在当前状态下它会引起什么异常。

    请告诉我们预期的异常情况吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    短期而言、它不会影响 DAC3482的任何功能或性能(即 DAC3482的已用端口)。

    但是、就长期可靠性而言、它将损坏未使用的端口并逐渐损坏硅。 请建议客户长期修复。