This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:偶尔、以5V 读取、并保持该现象。

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026959/ads7951-q1-occasionally-read-at-5v-and-the-phenomenon-is-maintained

器件型号:ADS7951-Q1

你好。 我刚才已经提出了一篇新的文章。

我还有其他问题。

这种现象偶尔会将 ADC 输出读至5V。

OUT 应用为 BMS (电池监控系统)、系统图如下所示。

继电器工作之前、电流传感器输出为2.5V。

但是、当继电器工作时、输出感应到5V、并保持这种现象。

(电流传感器输出为2.5V)

据了解、由于突然的高电压噪声、它被感测到5V。

但是、即使噪声消失、也不能理解该现象是否会持续存在。

我不知道为什么会发生这种情况。

我请求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    继电器打开时、ADC 的输入电平是多少? 您可以在此处指定吗? 继电器打开时、是否可以捕获 ADC 输入的示波器脉冲?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    ADC 输入电平始终为2.5V。

    但即使它是2.5V、也读取为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    您是否能够获得 ADC 输入的示波器捕捉? 我认为、如果您还可以捕获基准输入、也会有所帮助。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BMS (蓄电池管理系统)位于总线顶篷上。

    因此、很难使用示波器进行捕获。

    发生这种现象时、我当时使用 DVM (数字电压表)和基准电压进行了检查

    为2.5V。 但 ADC 的读数为5V。

    据了解、由于突然的高电压噪声、它被感测到5V。

    但是、即使噪声消失、也不能理解该现象是否会持续存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    如果 输入/基准/电源上存在任何违反最大电压的行为、则很难说明器件的行为方式。 器件的内部保护很可能会跳闸、并以某种方式将器件锁定在某个未知状态。 我在这里建议添加一些外部过压保护、以防止这种情况发生。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    我寻找另一种故障排除方法。