This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:旁路电容器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029407/tsc2004-bypass-capacitors

器件型号:TSC2004

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

TSC2004EVM-PDK 具有连接到 SNSVDD (C8)和 IOVDD (C7)接地层的0.1uF 旁路电容器、以及10uF 的 Vref (C6)旁路电容器。

TSC2004数据表显示了一个应用电路、其中1uF 和0.1uF 都适用于此类应用。

只是想知道建议遵循什么以及任何理由。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    去耦电容器总体上遵循相同的指导原则。 高电容用作储能器、有助于短时间内降低电源线。 低电容用作高频噪声滤波器、充当电源上高频组件的 GND 短路。
    根据最终应用中的电源、您可能需要比其他电源多一个、但一个好的做法是、每个电源引脚都要靠近其中一个、以防止这两种情况发生。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师