This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:内部产生的输出噪声

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029196/dac122s085-output-noise-that-comes-from-internally

器件型号:DAC122S085

大家好、

 

DAC122S085是否有来自自身的输出噪声?

根据数据表、由于没有 PSRR 功能、因此需要提供噪声 VREF。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki-San、

    DAC 自身产生的噪声仅由电阻梯和输出放大器的热噪声引起。  这两个值都很小、因此 VREF 噪声将占主导地位。  我没有输出放大器噪声的规格、但可以根据~60kΩ Ω 电阻梯电阻计算热噪声。

    谢谢、

    Paul