This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:解决方案选择

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029171/ads1278-solution-select

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: PCM4204

尊敬的团队

客户希望找到第二个来源。  ads1278是否可以替代 CS5368?

e2e.ti.com/.../CS5368.pdf

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    CS5368在功能上与8通道版本的 PCM4204 (4通道)非常相似。  其中两个器件的双芯片解决方案将非常接近。

    ADS1278在功能上与 CS5368相当、但它并非设计为专用音频 ADC、并且不采用 I2S、LJ 或 RJ 音频串行接口数字格式以及音频 ADC 中可能提供的其他一些功能。  TDM 输出格式与音频 TDM 输出格式非常相似、并且可能兼容。  在性能方面、