This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:如何了解100dB 动态范围特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028791/afe4410-how-to-understand-the-100-db-dynamic-range-feature

器件型号:AFE4410

尊敬的 TI 团队:

我目前正在进行一些可能 使用 TI AFE4410进行心率和脉动式血氧计测量的设计。 如果您能为我提供一些帮助、我们将不胜感激:

您能稍微解释一下动态范围功能吗?  对于 "高达100dB 的动态范围可实现精确的心率检测"功能、我认为24位 ADC 分辨率仅支持72dB (即、1bit=3dB、"以二进制补码格式表示 PD 的电流输入的24位表示")

-我是否知道动态范围如何影响心率测量精度?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请从我们的系统专家处查找以下响应。

     量化噪声产生的 SNR =(6.02N + 1.76) dB、其中 N 是位数。 因此、要获得100dB 的 SNR、只需具有17或18位即可。 因此、100dB 的数值更受热噪声等其他噪声源的限制。

    2. 精确测量心率所需的动态范围取决于多个因素。 例如、当用户静止时、PPG 信号质量良好、所需的动态范围较低。 因此、即使在85dB 动态范围内、您也可能获得良好的 HR 精度。 当发生运动时、为获得良好的 HR 精度所需的动态范围可能会增加–例如、增加到95dB。 AFE 的优势在于它具有多个旋钮、有助于在功耗和动态范围之间进行权衡。 其中一些旋钮用于控制 PRF、LED 电流、LED 导通时间、噪声滤波器带宽等 良好的 AFE 与不那么好的 AFE 之间的区别在于、当 PPG 信号质量较差(深色皮肤、高运动伪影等)时、您在极端情况下获得的性能。