This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P25:ADC 输入和输出放置时钟接口

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028728/ads62p25-adc-input-and-out-put-clock-interface

器件型号:ADS62P25

您好!

我的设计中使用的是 ADS62P25IRGCT
CLKP 和 CLKM 的输入(引脚编号:25、26)来自 FPGA
FPGA 在1.8V 电源下工作
ADC 的 AVDD 和 DRVDD 连接到3.3V
如果我将 FPGA 的时钟提供给 CLKP 和 CLKN、是否会出现问题
并将 CLKOUTP 和 CLKOUTM 重新连接到 FPGA 本身
这些电压电平是否会成为一个问题
FPGA 可作为 LVDS 驱动、共模电压为1.2V

此致、

Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    您列出的电压均在数据表规格范围内。 使用 FPGA 的时钟不是问题、但使用更高质量的时钟源将提供最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy