This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:可配置性和配置文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028691/dac3482-configurability-and-configuration-file

器件型号:DAC3482

您好!

我希望在以下条件下使用 DAC3482。

- DACCLK:1.2288GSPS (无 PLL)

-Fdata:76.8MSPS,字宽接口

-模式: 单同步源

-插值:16倍

-Fout:510MHz


我有两个问题。

1.上述配置是否存在任何问题?

2.您能否提供寄存器配置文件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jong-min:

    1.上述配置没有问题。 不过、您的 fout 非常接近奈奎斯特区域、并且在 fs/2处镜像的频率大约为614.4MHz 时会发生折返。 这是您必须注意的问题、需要通过模拟抗混叠滤波器进行补偿

    2.您可以安装 DAC348x EVM GUI、并参考一些示例配置文件并相应地修改配置文件。 下载并安装 DAC348x GUI 后、您可以在以下文件夹中找到配置文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang!


    感谢您的回答。