This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608EVM:断电模式下无法设置数据

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53608EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028369/dac53608evm-data-cannot-set-while-power-down-mode

器件型号:DAC53608EVM

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DAC53608EVM 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们通过连接我们的原始控制板来确认 DAC53608EVM。

LDAC=-(非同步模式)

如果在 device_config 中将其设置为断电模式

无法设置 DACx_DATA。

将 DEVICE_CONFIG 从初始值0xFF 重写为0x00后

当我将其重新写入 DACx_DATA 时、可以输出电压。

这些行为在器件规格中是否正确?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我认为 客户应该仍然能够写入  DACx_DATA 寄存器。 当在 DEVICE_CONFIG 中将输出设置为加电模式时 、输出应转到 DACx_DATA 寄存器中的数据。  在断电模式下、DAC 输出不会更新。  DACx_DATA 寄存 器为只写寄存器、因此当输出处于断电模式时、可能看起来它们不会被写入。  

    数据表中未明确说明这一点。 如果客户 在    DEVICE_CONFIG 中将输出设置为加电模式后发现必须重写 DACx_DATA 寄存  器、即使 DACx_DATA 寄存器之前已写入、我也可以与设计团队进行确认。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢你的答复。

    我了解在断电模式下、DAC 输出不会更新。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi

    我现在要关闭这个线程。 如果  您有任何其他问题、请在此处回复或开始新主题帖。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢你的答复。

    客户理解您的建议并解决问题。

    客户确认断电模式期间重新写入 DAC_DATA 的值在释放断电模式时发生了变化。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一