This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:电压基准 P/N

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029026/ads1299-4-voltage-reference-p-n

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299OPA350

您好!

您能否确认4、096 V 是唯一适合 ADS-1299 VREF 外部电路的值? 您能否推荐电压基准 P/N?

祝你一切顺利、

牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    感谢您发帖。  

    您可以将 ADS1299与不同的外部基准电压一起使用、但不限于4.096V。 为了满足噪声和动态范围的数据表规格、首选基准电压为4.5V。 ADC 输入和输出将根据外部基准进行相应缩放。

    请参阅 ADS1299数据表(9.3.1.3.4)的外部基准部分。 图26显示了采用 REF50xx 和 OPA350的推荐外部基准电压电路。 高精度电压基准REF5025REF70均适用于 ADS1299。

    谢谢

    -TC