This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:断电错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028079/ads1278evm-pdk-power-down-error

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1278

我有一个 ADS1278EVM-PDK Rev G、并一直将其与 ADCPRO 和 ADS1278EVM-PDK-SW 软件配合使用。

到目前为止、它一直在完美地工作。 我能够建立与电路板的连接、并且所有通道都像之前那样打开。

但是、当我在建立连接后尝试执行任何操作时、会弹出以下错误消息:

错误代码6004出现错误
libmmb0.lvlib:check_styx_err.vi\
无法获取 fid /ads1278evm/conf/powerdown

完成呼叫链:
libmmb0.lvlib:check_styx_err.vi
libmmb0.lvlib:lvstyx_write_path.vi
libmmb0.lvlib:lvstyx_write_path_int.vi
ads1278evm.lvlib:ADS1278EVM.lvclass:ADS1278EVMPanel.vi:2.

根据用户指南、所有跳线均设置为其默认位置。 但是、我一直使用外部5V 基准电压、因此开关 S3设置为外部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasmus、

    我认为由于某种原因、软件在读取电路板上的 EEPROM 时出现问题。 下面是一个包含一些详细信息的主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/187089/ads1259-error-code-6004

    您也可以尝试删除并重新安装 GUI。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的快速响应。

    是的、我看到解决方案中包含"adcpro_evm.ini"中"EEPROMVerify"参数从 true 更改为 false 的更改。但是、我认为我对该文件的访问是只读的、因为我收到警告、指出当我尝试保存更改时不允许更改该文件。

    是否有办法通过安装软件获得写入访问权限? 据我所知、事后做起来并不是很容易。

    我将首先尝试重新安装 GUI、看看它是否有用。
    编辑:我尝试重新安装 GUI、但遗憾的是、这没有解决问题。
    EDIT2:我找到了只读问题的权变措施。 将 EEPROMVerify 从 true 更改为 false 似乎只能使用一次、但现在连接电路板时会出现另一个错误(下面的屏幕截图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rasmus、

    我以前没有看到过这种情况。 您能否在器件中管理是否在选择 ADS1278 GUI 前后正确枚举 MMB0?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    在选择 GUI 之前、NI-VISA USB Devices > MMB0 (COM & LPT)会在设备管理器中按预期显示。

    选择 GUI 后、我短暂地看到 libusb-Win32设备> USBStyx、但它在5-10秒后消失、如果我尝试更改任何控件/参数、则 GUI 中会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasmus、

    您是否重新安装了 ADCPro 和 ADS1278 GUI? 您还可以尝试以管理员的身份运行 GUI、以防出现阻止枚举的情况。

    最棒的

    Zak