This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:Rev.A 和 Rev.B 之间的差异

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, OPA625, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026139/ads8900bevm-pdk-difference-between-rev-a-and-rev-b

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: OPA625、 THS4551

尊敬的 TI 团队:

我在2021年7月底从 DigiKey 订购了两个 ADS8900BEVM-PDK 评估板、但很遗憾收到了修订版 A、其中没有测试点接头连接器、无法在没有控制板(PHI 控制器)的情况下访问 ADC、从而连接到 FPGA 等 (我正在处理的项目就是这种情况)。

我面临的第一个问题是、我无法在 TI 网站上找到修订版 A 的相应用户指南文档、以了解两个电路板修订版之间的差异、并确定它是否也仅限于测试点标题。

www.ti.com/.../ADS8900BEVM-PDK

请给我发送修订版 A 文档的链接、并告知我如何连接 ADC 板以连接 FPGA。
非常感谢。

此致、

Muneer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mameer、您好!

    我们最近更新了 ADS8900BEVM。  附件是原始《ADS8900BEVM 修订版 A 用户指南》的链接。

    e2e.ti.com/.../sbau269a.pdf

    主要区别在于输入放大器。  修订版 A 使用 OPA625放大器、该放大器需要平衡差分输入信号。  修订版 B 使用 THS4551全差分放大器、允许单端或差分输入。

    遗憾的是、修订版 A EVM 不容易将外部 MCU 或 FPGA 连接到电路板、这就是我在修订版 B 上添加标题的原因。  连接到 revA 电路板的最佳方法是在 IO 电阻器焊盘上焊接小线跳线。

    该接口非常灵活、您无需连接所有 IO 引脚、具体取决于您需要如何使用器件。  对于典型的4线 SPI 接口、我建议至少连接到 CONVST、/CS、SCLK、SDI 和 SDO-0引脚。

    如果您有其他问题、请随时将后续问题发布到此 E2E 主题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的快速详细答复。 提供的链接非常有用、因为其中包含原理图、并且可以轻松比较两个电路板版本。
    添加接头是一个很好的改进、但提供的用户指南也不应存在焊接问题。

    此致、
    Muneer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mameer、您好!

    如果您想获得最新 EVM (FDA 输入放大器和数字 IO 接头)的免费版本、请告诉我、我将了解我们是否可以向您发送一个。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您提供更换电路板、但这并不是必需的、因为我们实验室中的人员告诉我、他们会将 SPI 接口导线焊接到一个小接头上、正如修订版中所做的那样 B 板。

    最好的爬梯

    Muneer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mameer、您好!

    不用客气。  很高兴听到您可以让现有板正常工作。

    此致、
    Keith