This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:无法连接到 ADC35XX EVM GUI:找不到仪器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM, ADC3663, CDCE6214, ADC3643EVM, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028019/adc3663evm-cannot-connect-to-adc35xx-evm-gui-instrument-not-found

器件型号:ADC3663EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3663TSW1400EVMCDCE6214ADC3643EVMADC3643

尊敬的 TI 团队:

我目前正在为连接到 TSW1400的 ADC3663EVM 电路板的启动而苦恼。

当 TSW1400正确启动并提示固件在 HDSC 中闪烁时(执行此操作时似乎没有任何错误消息)、ADC35XX EVM GUI 无法识别 ADC3663EVM。

按照用户手册第20页的说明、我执行了硬件修改以使用板载时钟、但当我通过 USB 连接板并在 TSW1400 "闪烁"之后、PLL_locking 二极管仍然保持关闭状态。

我在没有首先刷写 TSW1400的情况下尝试了同样的操作,但我仍然收到 此帖子中附加的错误日志 :e2e.ti.com/.../Error-log-ADC3663EVM.log

我尝试在另一台计算机上执行相同的操作,但没有结果。

我的 GUI 配置如下:

 

请在该主题上帮助我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享此问题的详细信息。

    如果在启动 ADC35XX EVM GUI 时不存在采样时钟、则 ADC3663将不会响应 SPI 写入/读取命令、并导致 GUI 无法正常工作(如您共享的日志中显示的"虚拟"写入)。

    您能否确保提供来自板载时钟的采样时钟? 您可以探测您安装的电阻器以进行验证(R41/R51)。

    此外、还请断开/重新连接 mini-USB 电缆、以确保 ADC3663EVM 上的 FTDI 芯片未被 PC 上的其他源(有时可能意外发生)利用。

    验证时钟是否存在后、请关闭并重新启动 ADC35xxEVM GUI。 如果一切正常、PLL 锁定 LED 将在 GUI 启动后亮起。 然后、您可以选择要使用的 FS、然后单击 Configure CDC。

    现在、您可以根据 ADC366xEVM 用户指南、使用 TSW1400EVM 捕获 ADC3663EVM 数据了。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答、我在探测电阻器时没有时钟、但 R41上的直流电压为~500mV、R51上的直流电压为~200mV。 按下 ADC 重置按钮或连接/断开电缆不会改变。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 R59探测石英 Y2、得到一个干净的10MHz 正弦波、但它在 R55上被削波为负。 这是意料之中的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好、是的、其中一个输出(R59)上的 XO 失真是预期的。 本应用手册可能有助于解释 德州仪器以太网物理晶体的选择和规格

    请参阅随附的 ADC3663EVM 图像、该 EVM 经过修改后可成功使用板载时钟。

    e2e.ti.com/.../ADC3663EVM-Onboard-Clock.zip

    由于 R41/R51上只有直流电压输出、并且没有 PLL 锁定、因此硬化配置或 USB 接口似乎仍然存在问题。

    GUI 会在初始设置例程期间配置 CDCE6214 (板载时钟)、因此您应该会在 R41/R51上看到10MHz 信号、而无需执行除启动 GUI 之外的任何操作。

    您能否共享 ADC3663EVM 的图片和 ADC35XXEVM GUI 的屏幕截图(在 GUI 完成设置后)?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我执行了与您相同的修改。 请找到所附的电路板图片、以及启动后和尝试重新连接后的 GUI (CDC 开关设置为 ON、但尝试后返回 OFF)。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Debug_5F00_Pictures.zip

    谢谢你。

    此致、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您分享这些图像。 在硬件配置方面、我认为一切都很好。

    需要注意的是、如果从断开 ADC3663EVM USB 开始、并且 ADC35XXEVM GUI 关闭、则连接 ADC3663EVM USB 并启动 ADC35XXEVM GUI、PLL_LOCK LED 在任何时候都不亮?

    查看您共享的屏幕截图(TI_GUI_After)、可以看到器件变体 ADC3663存在(良好)、但看起来 GUI 仍处于仿真模式。

    在 ADC35XXEVM GUI 上、您能否单击"Reconnect USB"按钮? 此外、您能否单击"CDC 时钟启用"滑块按钮(当前为红色)? 这是否变为绿色?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我将"CDC 时钟启用"滑块设置为绿色、但一旦我单击"Reconnect USB"按钮、它就会切换回红色。 "PLL_LOCK" LED 在任何时候都不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    您能否确认"CDC 3.3V"测试点存在~+3.3V 电压(位于 PLL_LOCK LED 附近)?

    在插入 ADC3663EVM 之后、但在启动 ADC35XXEVM GUI 之前、是否可以使用示波器探测电阻器 R41/R51?

    此时 PLL_LOCK LED 不会亮起、您应该在探测 R41/R51时看到非周期性波形(请参阅随附的图像)。 我相信您说的只有直流电平、但希望确保在启动 GUI 之前对其进行了检查。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我确认测试点"CDC 3.3V"处有+3.3V 电压。 在 R41上仍然获得纯260mV 直流电压、在 R51上获得纯570mV 直流电压。

    我只在不启动 GUI 的情况下插入了电路板、并且在使用复位开关尝试电路板的多路复位后。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您的检查。 板载时钟芯片的电路板上似乎存在一些问题。 给您带来的不便、我深表歉意、但请返回 ADC3663EVM、不要继续进行故障排除。

    您可以使用 TI 客户支持中心将电路板发回。 使用 TI 聊天支持(请参阅下图)确保分享有关退货流程的最新说明。

    如果我可能建议使用不同的器件、ADC3643EVM 是与 ADC3663EVM 相同系列的14位版本、还具有 CMOS 输出数据接口。 它只需要时钟输入(用于采样时钟)、因此时钟和模拟输入只能与共享基准频率的两个信号源保持一致/同步。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dan、我随后将返回电路板、

    我正在查看 ADC3643EVM、但我对 DCLKIN 在本例中所做的工作有点困惑。 我可以对两个时钟使用相同的时钟信号吗? 由于用户指南中的示例使用两个差分时钟频率、但涉及抽取、这不应是我的应用的一部分。

    由于我已经测试了两组不同的 ADC +数据采集板,但仍未达到我要寻找的结果,所以我有点谨慎... 我更愿意保留16位深度、因为我的应用需要精度、但典型采样率低于2MSPS。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    我理解您的担忧、我的目标是减少损失的任何额外时间。

    借助 ADC3643EVM、您可以使用并行 CMOS 接口(无需抽取)、该接口仅需单个时钟输入(采样时钟)即可使 ADC 输出采样数据。 其中 ADC3663EVM 需要采样时钟和 DCLKIN 才能 输出采样数据。

    ADC3643EVM 还能够提供串行 CMOS 输出、但随后需要采样时钟和 DCLKIN、就像 ADC3663EVM 一样。 这不是目标用例、但我只是提到这一点来解决 ADC3643上存在 DCLKIN 的原因。

    在性能方面、ADC3643EVM 的 SNR 大约降低3dB (79dBFS)、但功耗更低(成本更低)。

    默认情况下、ADC3643EVM 利用板载时钟芯片、您将能够获得无缝的"开箱即用"体验。 如果您希望使用外部时钟、则需要对电阻器进行一些修改(类似于在 ADC3663EVM 上所做的操作)。

    如果您能让我确切了解您要执行的操作、在采样时钟和模拟输入方面、我可以提供最佳的器件/EVM 建议。

    如果您有任何其他问题或问题、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dan 的回答、
    请您在私人邮件中发言,以便我向您介绍更多详细信息。
    申请是相当保密的、如果我公开披露太多信息、将会有专利申请和高风险。