This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:信号采样问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028005/ads1191-signal-sampling-problem

器件型号:ADS1191

你(们)好

我们正在使用 ADS1191获取 ECG 信号。此线程也有类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605796/ads1191-sample-signal-issue?tisearch=e2e-sitesearch

(1)设置 CH1SET=0x05、 CONFIG2=0xE3、获取信号1Hz 1mV 测试波形、这是正确的。

(2)但设置 CH1SET=0x00、 CONFIG2=0xE0、输入来自一个 ECG 仿真器。 没有 ECG 波形、但只能得到噪声。

(3)我们还尝试以下线程来更改部件的值并进行测试,但仍然没有明显的波形。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/432141/ads1191-electrodes-connection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1191#

还有其他需要做的吗?

谢谢、此致

Thomas Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!  

    我看不到原理图中可能导致无法从 ECG 模拟器获取 ECG 波形的任何问题。 为了进行调试、您可以将 ECG 模拟器波形设置为最大幅值4mV、以实现最佳信号完整性。 您还可以向 CH1输入(E1和 E2)提供外部信号、并查看是否可以正确看到波形。 显著的电力线噪声可能会使仿真器的 ECG 波形与捕获数据相混淆。 您可能需要查看数据的频谱、看看您是否使用数字滤波器消除了任何电力线噪声。 ECG 模拟器输入的 CH1SET 和 CANGIG4寄存器设置正常。

    您是否有用于验证的 ADS1x9xECG-FE 演示套件?  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

       感谢您确认原理图并提供建议。 我们将重试。

       BTW、我们还没有演示套件。 我们可能会考虑稍后使用。

    此致

     Thomas