This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:软件安装问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028170/tx7316evm-software-installation-problem

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件: TX7316

您好!

我使用"Setup_TX7316_EVM_v1.0.1.exe"文件安装了 TX7316EVM 软件、一切看起来都正常。  我遵循《用户指南》中的安装建议,并以管理员身份运行安装。  但是、当我尝试启动软件时、它会无限期挂起、如下所示。  这是在未连接 EVM 且在 Windows 10 PC 上的情况下进行的、有任何建议吗?

感谢您的帮助、

Steve C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    由于器件 TX7316在选择性披露下共享、因此我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?