This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有内部内存的 DAC 12位4通道。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028332/need-a-dac-12-bit-4-channel-with-internal-memmory

主题中讨论的其他器件:DAC63004DAC63204


大家好、支持团队

我的客户需要具有内部内存的 DAC 12位4通道。
您能帮您搜索吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    DAC63204或 DAC63004 (超低功耗)满足这些要求。 它们具有4通道、12位、内部非易失性存储器和缓冲电压或电流输出。 接口自动检测 SPI 或 I2C。

    最棒的

    Katlynne Jones