This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:内部温度传感器是否可用于冷端温度测量?

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028097/ads112u04-can-internal-temperature-sensor-be-used-for-cold-junction-temperature-measurement

器件型号:ADS112U04

您好!

我将使用 ADS112U04进行热电偶测量。 如果冷端非常接近 ADS112U04、  是否可以假设 ADC 内部温度传感器值接近冷端温度?

此致、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    是的、ADS112U04的内部温度传感器可用于进行冷端温度测量。  显然、ADC 必须位于冷端区域内、因此测量的一致性取决于 PCB 布局。

    此致、

    Bob B