This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:引线补偿/交流激励模式

Guru**** 2754655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027969/ads1261-lead-compensate-ac-excitation-mode

器件型号:ADS1261

尊敬的支持团队

我正在 使用 ADS1261开发用于全桥传感器的放大器、励磁方法:交流励磁,5V 2.5khz

我是否可以提出一个问题、如何补偿长引线(从表单传感器到放大器)?

目前、我将感测电缆从传感器(6线类型)直接连接到 ADS1261。

是否应增加激励电压以补偿感应电压和激励电压之间的间隙?

还是其他方法更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    通常使用6线桥来补偿引线电阻。 这可以避免激励线沿线的压降、因为流经感测线路的电流应该很小甚至没有。

    因此、您似乎已经有了所需的实现方案来补偿引线电阻!

    布莱恩