This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:每周期数据转换电压

Guru**** 2503065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027830/ads1110-data-conversion-volts-per-tick

器件型号:ADS1110

目前、我使用 的 ADS1110的增益为1、是16位模数(A/D)  

因此、据我了解、最大差分电压为+/-2048/1。 要计算每个节拍的电压、您是否会达到4096/65535 = 0.0625伏/节拍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经完全正确了、但分母应为2^n、对于16位转换器、这是65536。  一般公式为 LSB (伏特)= VFSR/(2^n)。  其中 VFRS 是满量程电压(+/-2.048V = 4.096V)、n 是位数。  2^16 = 65536。  4.096V /(65536)= 0.0625V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。