尊敬的:
我无法理解 TSW14J10如何知道它连接到什么 FPGA。 如所附的屏幕截图所示、它为我标识为已连接到 Xilinx ZC706。 但是、我想将其与 Xilinx VC707配合使用。 目前、我也只能看到 ZC706的 ADC 选择。 如何更改? 这是否也意味着错误的位/SVF 文件被上传到 FPGA? 
此外、我还想知道 SW5 DIP 开关的用途是什么? 在另一篇论坛文章中、我看到所有 DIP 开关都是单向的、但对我来说、情况似乎并非如此。 我应该更改这个吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我无法理解 TSW14J10如何知道它连接到什么 FPGA。 如所附的屏幕截图所示、它为我标识为已连接到 Xilinx ZC706。 但是、我想将其与 Xilinx VC707配合使用。 目前、我也只能看到 ZC706的 ADC 选择。 如何更改? 这是否也意味着错误的位/SVF 文件被上传到 FPGA? 
此外、我还想知道 SW5 DIP 开关的用途是什么? 在另一篇论坛文章中、我看到所有 DIP 开关都是单向的、但对我来说、情况似乎并非如此。 我应该更改这个吗? 
您好、Jan、
HSDC Pro 似乎将 VC707识别为 ZC706、这可能是由于上传到 FPGA 的固件不正确。 我将向团队核实这一点。 同时、正在使用哪些文件对 VC707进行编程? 这些文件是否显示在以下路径中? C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J10VC707 Details\Firmware
关于 SW5、这些 DIP 开关用于调整 VAR 网络的输出电压。 将开关放置在 ON 位置将增加 U32的输出电压(按 下面原理图片段中为该引脚列出的数量计算)。 图片中显示的开关位置指示 VAR 电压读数应为1.8V。 您可以通过测量 VAR 测试点(SW5左侧)的电压来验证这一点。

此致